This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750/BQ25798-01:可#39;获取 USB-PD-CHG-EVM 为3节串联电池充电

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25798, TPS25751, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376028/usb-pd-chg-evm-01-can-t-get-the-tps25750-bq25798-to-charge-a-3s-battery

器件型号:USB-PD-CHG-EVM -01
主题中讨论的其他器件: TPS25750、BQ25798、BQ25792 、TPS25751

工具与软件:

大家好、我刚刚  USB-PD-CHG-EVM 从云 GUI 购买了"USBCPD 应用程序自定义工具"和"TPS25750应用程序自定义工具"为3S 电池充电(仅使用灌电流功能)、以生成配置二进制文件、如下所示:  

二进制文件似乎不起作用、因此我要执行以下步骤:

1) 1)使用 未完全放电的电池为 EVM 供电

2) 2)使用 Aardvark 连接器 J5、CAT24C256作为0x50地址上的目标进行刷写 EEPROM、写入并验证成功

3)断开蓄电池连接  

4) 4)插入支持 USB C PD 的充电器、 TPS25750此时应读取 EEPROM 配置并进行自身设置和  BQ25798充电器

此处的 Stat LED 闪烁但频率不是正常的1Hz、 另一方面、速度发生改变、没有50%的占空比、周期似乎为3秒。

5)插入电池未完全充电时、Stat LED 停止闪烁、PPHV 测试点为0V、相当于电池充电完成或电池充电禁用。

    *应用 TS 跳线,应用3S 跳线

    *我已将带 BQ25798安装在 EVM 上、而不是像其他 EVM 那样安装在 BQ25792上

我不明白我在这里做错了什么,我不确定二进制文件以及我应该使用哪个云应用程序来生成它。 我已经看到在过去的人 有问题的二元。

这对我来说是一个非常紧迫的问题,如果你能帮我解决。  

此致、

不适用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:我使用的 USB C 电源无法协商所需的功率,但我有另一个问题:是否可以要求60W 的合约,但对于最大27W 的电源,以提供其最大27W 而不是0W,使用这个套件?

    这样、我的电池将始终能够从任何 PD 电源充电至最大功率输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我主要支持 USB-C PD 产品、对 CHG-EVM 的整体不太熟悉、但我可以帮助您解决 USB-C 问题。

    您能否共享您正在使用的 json 文件和 GUI 版本(请参阅浏览器链接)?

    [quote userid="610701" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376028/usb-pd-chg-evm-01-can-t-get-the-tps25750-bq25798-to-charge-a-3s-battery 这里的 Stat LED 指示灯闪烁但不是以正常的1Hz 频率闪烁, 另一方面,速度改变,没有50%的占空比,周期似乎是3秒。

    您是否期望1Hz 闪烁? 您为何期望它为1Hz?  

    您能否监控 I2C 线路并报告您是否看到:

    1. 要从中加载的 I2C EEPROM
      1. 您应该看到 PD 从地址0x50读取
    2. 正在配置的 BQ 器件
      1. 您应该看到 PD 正在写入地址0x6B

    如果可能、最好查看解码后的 I2C、以便我们可以确认 PD 控制器是否正确地对 CHG-EVM 进行编程。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好!  

    这个问题已经解决了、原因是不兼容 USB PD 的充电器、但我还有一个关于 PD 合约协商的问题、如果我们请求60W、但电源只能提供45W 的最大功率、例如、会发生什么情况? 电流源是否能够提供最大电压? USB C 的一般 工作方式是什么?

    此外、对于任何高于5V 的合约、此评估板在拉电流模式下均无法工作。 你可以看到下面的文章处理这个问题,但我认为它还没有解决。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278134/usb-pd-chg-evm-01-tps25750-not-sourcing-as-expected

    此致、

    不适用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    如果我们请求60W、但源只能提供45W 的最大功率(例如)、会发生什么情况? 电流源是否能够提供最大电压?  默认情况下 USB C 的一般工作方式是什么?

    基本上、是的。

    对于 USB-C PD、实际情况是供电方首先广播其功率能力、然后受电方将请求满足受电能力要求的最大功率。

    例如、如果壁式适配器提供一组5V/3A、9V/3A 和15V/3A 拉电流 PDO (功率数据对象)、并且我们有一个 USB-C 接收设备将其灌电流能力设置为5V/3A、9V/3A、15V/3A 和20V/3A、则源电流将首先广播其 PDO、然后接收电流将选择并请求与其能力相匹配的最高功率合约。 在这种情况下、受电方将请求15V/3A 协议。

    受电方请求的功率绝不应超过供电方提供的功率。

    此外、对于任何高于5V 的合同、此评估板在发送模式下均无法工作。 你可以看到下面的文章处理这个问题,但我认为它还没有解决。[/报价]

    您能否共享您正在使用的.json? 我需要获取 CHG-EVM 才能对我的终端进行一些测试

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我要说明的另一点是、我们不建议在任何新设计中使用 TPS25750。 我们发布了后续器件 TPS25751、该器件可用于任何新设计。 它与 P2P 和功能兼容、但需要使用更新版本的 GUI 进行配置。 当前没有与 TPS25751等效的 CHG-EVM、但您可以交换 IC。

    谢谢。此致、

    Chris