This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:GPOUT 配置-关断状态下的电量监测计、运输模式下的系统电压关闭

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25628E, BQ27427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376359/bq27427-gpout-configuration---fuel-gauge-in-shutdown-system-voltage-off-in-ship-mode

器件型号:BQ27427
主题中讨论的其他器件:BQ25628E

工具与软件:

设置说明:

在我的设计中、GPOUT 引脚连接到 MCU、并通过10kΩ 上拉至系统电压(3.3V)。  该设计还包含具有运输模式的电池充电器 BQ25628E。  在此运输模式下、系统的 VCC 关断、因此 MCU 引脚处于高阻抗状态、3.3V 线路悬空。

问题:

规格表指定 GPOUT 上的触发事件将电量监测计从 SHUTDOWN 状态唤醒。  我找不到该行为的时序图。  系统中的噪声是否可能会使电量监测计意外退出关断状态?

潜在解决方案:

在 GPOUT 引脚上使用一个弱下拉电阻(1MΩ Ω 或更大)。  当系统不处于睡眠模式时、这将消耗低于3.3µA、但会确保 GPOUT 引脚在关断模式下不浮动。  这是否必要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、  

    为了使监测计从关断状态唤醒、必须上拉 GPOUT 引脚至少200us。  

    从 BQ27427的数据表中、GPOUT 引脚不应悬空、因此您应避免任何导致 GPOUT 引脚悬空的情况。  

    此致、  

    Jonny。