This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:电池充电器 IC 建议

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25756E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375837/bq25756-battery-charger-ic-recommendation

器件型号:BQ25756

工具与软件:

您好!

客户正在寻找无法支持以下两种电池组的电池充电器 IC。

   -可充电锂离子电池组: 7系列, 2并联阵列/ 25.9V 5.7Ah 147.63Wh

   -可充电锂离子电池组: 7系列, 3并联阵列/ 25.9V 10.35Ah 268Wh

您能否在 TI 的充电 IC 中推荐最合适的产品?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、您好!

    我有几个问题可以帮助我们推荐合适的电池充电器。

    您能否告诉我们电池充电器的输入电压是多少?

    客户需要反向模式还是拉出模式?

    电池充电电流和系统负载将是多少?

    客户是否需要 MPPT 或抖动等任何特殊功能?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    感谢您的答复。

    以下是客户对您询问的回复。

    您能告诉我们电池充电器的输入电压是多少吗?

    -电源:直流适配器20~42V

                              b 使用24V、120W 面板的太阳能输入

    客户是否需要反向模式或来源模式?

    -请告诉我每种模式之间的区别。

    电池充电电流和系统负载将是多少?

    -中等模式: C/3.

    -快速模式: C/2.

    -系统负载:

    客户是否需要 MPPT 或抖动等任何特殊功能?

    -请提供说明或数据,以便我能够理解每个功能。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、您好!

    感谢您提供新信息。 我认为 BQ25756/BQ25756E 最适合您的应用。 这些 IC 可进行 MPPT 或最大功率点跟踪。 MPPT 用于查找太阳能电池板的最大功率点。 BQ25756还可以处理42V 输入。 BQ25756/BQ25756E IC 的充电电流均可高达20A。

    对于输入、充电器是否会同时从直流输入和太阳能输入充电? 如果是、我认为您可以将 BQ25756与 BQ25756E 并联使用、从而为电池充电。 BQ25756可以从直流输入端为电池充电、而 BQ25756E 可以通过太阳能电池板输入端为电池充电。

    抖动是一种降低 EMI 的方法。 抖动最常用于汽车应用、我认为您不需要这样吗?

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦