This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:EOS 模式问题

Guru**** 2902770 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375936/bq35100-eos-mode-questions

器件型号:BQ35100
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我们已将 BQ35100整合到设计中、需要回答一些问题才能使 EOS 模式正常工作:

1)我已经看到了文档 https://www.ti.com/lit/an/sluaal7/sluaal7.pdf 、其中包含一些有关收集 EOS 模式正常运行所需数据的有用信息。

a) BQStudio 是否可用于收集此数据? 或者必须以文档中描述的方式收集数据? (BQ35100连接到 MCU)
b)建议每电池放电1%进行一次测量、中间休息5小时:
  i)每次放电的放电百分比是否重要? 测量仪表是否要求两次测量之间的间距相等? 您能建议一种可靠地释放正确数量的电荷的方法吗?
  ii)休息时间是否重要? 我猜5小时是建议的最低时间、如果使用超过5小时的电池休息时间、以及这些时间从一个更改为下一个、这会很重要吗?

2)在数据收集完毕且单个 BQ35100已"获知"代表电池和电路板的模型后:

a)建议的大规模生产方法是什么?
B)我想我可以从完成学习的 BQ35100中复制数据闪存、并将其应用到其他 BQ35100、但该怎么做呢? 这是否必须使用 MCU 在电路内通过编程方式完成?
c)由于新的 BQ35100将正确的数据保存在数据闪存中、我的猜测是发出 NEW_BATTERY 命令是否足以开始监测新鲜出炉的量产线器件?

3)大规模生产的设备正常运行:

a)器件上的 MCU 是否应该在放电之前定期发出 GAUGE_ENABLE 命令?  
b)这些放电是否需要具有相似的电流和长度?
C)电池放电之间的休息时间是否重要?
d) BQ35100文档中指出、在 EOS 模式下、电量监测计会维持 EOS 位和电池 SOH 值-您能否确认?

4)当大规模生产的设备电池达到 EOS 时:

所有者将更换电池、一旦插入另一个电池、固件将发出 NEW_BATTERY 命令。
a)新插入的电池是否新鲜且充满电很重要? 或者电量监测计是否能够确定已插入部分放电的电池?

非常感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toby、

    1A。) 可以、可以使用 BQStudio。

    1b。) 为了获得分析所测试电池的测量阻抗趋势的最佳相关性、建议监测计在每次主要放电时放电相同的电量。 最好的方法是应用固定负载和固定的时长。 例如、如果您每次要放电1%、并且使用的是1000mA 骨电池、 您可以施加1小时的10mA 放电电流。 这样会使电池放电约1%。 休息时间的长度确实很重要、建议休息至少5小时。 可以超过5小时、但就这种测试而言、最好在每次放电后保持休息时间一致。

    2A。) 建议的大规模生产方法是使用主机 MCU 并对固件文件进行编程。 有关如何执行此操作的文档、我们提供了相应的文档:  https://www.ti.com/lit/an/slua801/slua801.pdf

    2b.) 您可以从数据存储器下载一个黄金映像文件、该文件具有所有设置和值、可以使用上述方法对该文件进行编程。

    2C.) 是的、是这样。

    3A。) "Gauge_start"应仅在 A 之前发送 模块  放电。 主要放电被描述为放电时间至少为100ms、开路电压至少为100mV。 因此、我们在文档中实施了满足这些要求的学习脉冲。

    3B.) 我们建议学习脉冲放电是相似的、但只要它满足主要放电的要求、就完全没有问题。

    3c.) 学习脉冲之前的电池休息时间很重要。 在发送"GAUGE_START"命令并执行学习脉冲之前、电池必须处于放松状态。 这对于电量计执行必要的计算至关重要。

    3D。) 在 EOS 模式下、电量监测计会保留 EOS 位。 但是、使用 EOS 模式时、应忽略电量计报告的 SOH 值。

    4A。) 要插入的新电池必须是全新的充满电的电池、这一点很重要。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您对我的问题作出答复。

    从您的回答以及我得到的读数可以看出、在电池大规模生产之前的放电期间执行的性能评测只需执行一次-我将此过程称为"培训"、一旦器件大规模生产并加载培训数据、您可以将其称为"学习"的连续过程发生在现场的每个器件上、监测计必须执行其任务。 对于这两个流程、我有几个要点需要说明:

    1)培训:

    您指出 BQStudio 可用于收集训练数据。 或者、  可以使用连接到 BQ35100的 MCU、如本文档 www.ti.com/.../sluaal7.pdf 中所述。

    如果遵循1%放电和放电间隔休息5小时的准则、该过程可能需要至少21天。

    a) BQStudio 可以再次部分开始该流程吗? 还是需要不间断运行21天? 对于 Windows 应用程序来说、这是一个很高的顺序。 如果只能在10天内重新启动该进程而不得不重新启动、这将是非常恼人的、因为 Windows 决定重新启动。 为了决定是使用 BQStudio 还是在我们产品电路板上的 MCU 上实施该过程、我需要了解 BQStudio 是否能够抵抗过程中断。

    b) BQStudio 能否以自动化方式推动该过程? 例如、它能否管理训练脉冲本身、管理放电、然后管理休眠周期? 如果它可以管理所有这些、那么是否合理地期望安装设备并将其保留21天、然后收集结果?

    c)似乎只需要培训过程来支持 EOS 模式-支持 SOH 模式的要求是什么?

    2) 2)学习:

    对于加载训练数据的大规模生产器件、应在任何主要放电之前发出 GAUGE_START 命令、并在放电完成后发出 GAUGE_STOP 命令。

    a)何时应该检查 EOS 位? 还是在放电之后、或者是两者都进行?

    b) EOS 位是否"敏感"? 即、一旦设置、是否会在发出 NEW_BATTERY 命令之前保持设置状态?

    c)我们可以控制何时设置 EOS 位吗? 即、我们可以选择 EOS 启动的有效 DOD 点吗? 如果是、我们可以在字段中对 EOS 点进行编程(即将其设为可配置的值)吗?

    3) EOS 与 SOH:


    我们计划使用带 EVE ER34615电池的 BQ35100、我相信该电池已包含在 BQStudio Chemistry 版本1097的化合物 ID 列表中。

    a)如何判断正在运行 BQ35100的固件是否支持相应的化合物 ID? 如果它被添加到 BQStudio 中、大概也会被添加到 BQ35100固件中? 或者 BQStudio 和数据闪存编程过程是否会处理所有这些问题、以便 BQ35100固件变得不再重要?

    b)为什么我要选择 EOS 模式而不是 SOH 模式? 这是电池化学问题吗?

    C)如果在用于 EVE ER34615的 BQ35100上运行 SOH 模式、我预计在电池放电时 SOH 会出现合理的线性下降吗?

    d)设置 SOH 模式有哪些要求? 我是否只需要对化合物 ID 进行编程?

    e) SOH 模式是否在正常运行期间也需要"学习"脉冲?


    提前感谢您的答复、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toby:

    1A。) 是的、BQStudio 可以再次开始该流程、MCU 也可以。 即使 BQStudio 应用程序关闭、日志文件也将保存在计算机上的某个位置。 因此、您可以再次启动 BQStudio、启动另一个日志文件、然后组合这两个日志文件进行数据分析  

    1b。) BQStudio 只能用于收集数据。 它无法控制电池的放电。 BQStudio 可以将寄存器值转储到文件中。

    1c.) SOH 模式要求是、您需要对正确的 ChemID 进行编程才能使模式正常工作。

    2A。) 应在放电后检查 EOS 位。

    2b.) 是的、EOS 位在最初设置后应保持设置状态。 发送新的电池命令应该会复位 EOS 位

    2C.) EOS 位可以主要使用数据存储器中的 EOS 趋势检测值进行控制。 您将无法将其精确设置为某个 DOD 点。 但是、您可以根据所学数据并分析不同 DOD 点的 EOS 趋势检测、将其设置为接近某个 DOD 点。 EOS 趋势检测值可以在现场更改、但不建议这样做。 您必须解封电量计才能更改数据存储器、我们不建议在现场解封电量计。

    3A。) BQ35100固件支持 BQStudio 上提供的所有 ChemID

    3B.) 是的、对于锂亚硫酰氯电池、应该使用 EOS 模式、而对于 锂二氧化锰、应该使用 SOH 模式。 锂亚硫酰氯电池的特性是在电池寿命即将结束时快速增加阻抗、用于 EOS 模式、当确定电池何时接近完全耗尽时。

    3c.) 不可以、 EVE ER34615是锂亚硫酰氯电池、因此使用此电池的 SOH 模式将不可靠。

    3D。)是的、我认为 SOH 模式的唯一要求是对 chemID 进行编程并更改数据存储器参数、如设计容量。

    3e.) 否、SOH 模式不需要学习脉冲。

    此致、

    Nick Richards