This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:EN 引脚电压降为1.2V

Guru**** 2521910 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376696/tps51200-the-en-pin-drop-to-1-2v

器件型号:TPS51200

工具与软件:

您好!

我们将 TPS51200用作 DDR4电源、现在、我们发现当 DDR_VTT Iout 电流83mA 时、EN 电压会从3.3V 降至1.2V、因此请告知这是否正常?

我们的设计为 Vrefin=Vldoin=1.2V、VDD Vddr=3.3V、Vddr_VTT=0.6V、EN 引脚连接到 VDD 引脚、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    您的 EN 引脚电源是否过载? 如果您使用工作台电源、电流顺从性设置是否过低?

    运行期间 EN 引脚下降电压不正常。 我需要查看事件的示波器捕获以进一步调查(一张图片中的 VDD、EN、VTT、VLDOIN)。

    另外、请分享原理图。 如有必要、我可以打开一个私人空间。

    此致、

    James