This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7EVM-051:TPSC536C7控制器中的内部延迟

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS536C7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376331/tps536c7evm-051-internal-delay-in-tpsc536c7-controller

器件型号:TPS536C7EVM-051
Thread 中讨论的其他器件:TPS536C7CSD

工具与软件:

您好!

我有关于 TPS536C7控制器的一些问题。

(1) TPS536C7控制器在控制环路中是否有一些内部延迟? 我通过使用 VNA 注入小幅扰动来测量控制环路增益、并且可以看到接近每相开关频率(FSW)的相位急剧下降。

(2) 能否与我分享更多有关调节控制环路中补偿网络的信息? 数据表提到这是一个纯积分器、但我认为这里开关纹波衰减的额外极点也可能导致此相位下降。

谢谢!

此致、

Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sundar:

    下面我已链接了涵盖控制环路核心的 DCAP+概述。 环路的不同元素在不同的时间刻度上运行。 补偿环路的基极为 PI、其中1/ACLL 表示成比例、积分增益除以时间常数为积分。

    对于纹波衰减、斜坡设置具有较大影响。 较高的斜坡会降低 PWM 抖动和 Vout 纹波、从而降低瞬态性能。

    DCAP+
    https://www.ti.com/cn/lit/an/slva867/slva867.pdf 

    谢谢!
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您提供有关补偿器的信息。  我有一个后续问题:在 评估板的 CSD 功率级中、控制器在生成 SET_Ton 脉冲与顶部开关瞬间之间是否有任何延时(大约为 ns)。 我在"slva867.pdf"和 TPS536C7数据表"(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps536c7.pdf?ts = 171872234284)"中找不到此信息

    此致、

    Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sundar:  

    延迟会因布局和功率级而异。 控制器、PCB/布局以及功率级接收 PWM 到实际开关存在延迟。 根据具体情况、粗略估算可能为50-200nS。  

    谢谢!  

    Ryan