请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 工具与软件:
您好!
我是否知道有充电器可以支持 QC3.0协议?
我们可能需要支持 Type-A 端口输出12/9/5V、最大15W
谢谢!
Jeff
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我是否知道有充电器可以支持 QC3.0协议?
我们可能需要支持 Type-A 端口输出12/9/5V、最大15W
谢谢!
Jeff