This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84624:TPSM84624MOLR 选择过程

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM843620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374413/tpsm84624-tpsm84624molr-selection-procedure

器件型号:TPSM84624
Thread 中讨论的其他器件:TPSM843620

工具与软件:

嗨、团队:

请您确认  

我要使用 TPSM84624MOLR 器件来获得4.2V/6安培输出。 最小输入电压为4.8V、最大输入电压为5V。 请分享您的建议详情。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramakrishna、

    这种情况 很可能会在 TPS84624上达到负过流限值。 您可能需要查看 TPSM843620以了解它是否适合您。

    谢谢!

    Amod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    您能否分享  TPS84624和 TPSM843620的负过流限制?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如另一个 e2e 主题中所述、我在数据表的表2中向内部一些团队成员进行了检查、没有太多关于为什么存在 VOUT 限制的信息、除了它是由于 NOC (达到负电流限制)或稳定性(较高占空比下的斜率补偿变化)。 鉴于数据表将输入电压大约为5V 时的 VOUT 限制为最大3.5V、4.2V 输出在设计完成后可能会出现问题。 因此、我强烈建议使用不像 TPSM843620那样显示此限制的器件。 TPSM843620的最小负电流限值为2.95A、在这种情况下不应达到该限值。  

    谢谢!

    Amod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amod:

    感谢您的答复。

    请分享  TPS84624的负过流限制数据表。

    谢谢、此致、

    Ramakrishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramakrishna:

    它没有进行表征、但根据 char 数据、它大约为-2.5A。 在这种情况下、NOC 看起来不会命中。 但是、正如我所提到的、可能存在与稳定性相关的其他限制、会阻止此设计在3.5V 以上的输入下工作。

    谢谢!

    Amod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amod:

    感谢您的答复。

    那么、我应该使用您建议的器件  TPSM843620的输入为4.75V、输出为4.2V/6A。 适合我的输入和输出范围吗?

    请确认 负过流限值和其他详细信息。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramakrishna:

    我将打开另一个主题 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376662/tpsm84624-alternate 、这也是 TI 低压团队收到的同一个问题。 他们将给出建议。

    谢谢!

    Amod