This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703电池充电问题

Guru**** 2553230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376497/bq25703a-bq25703-battery-charge-issue

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件:BQ25703

工具与软件:

您好!

 我使用 PCB 板上的 bq25703。 我现在面临的问题是、设置 CURRENT 寄存器(0x02 0x03)后、电池可以充电、但一段时间后、该寄存器将变为零。 此时、电池停止充电。  可以帮助我解决这个问题吗?  

要设置为如下:的寄存器值

地址00-3F:0E E2 00 08 d0 20 00 00 00 00 02 00 18 00 41关闭关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF 00 b4 00 00 41 00 1c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 78 10 02 B7 02 00 54 4a 20 81 00 20 ff 00 ff

经过一段时间后、如下所示读取寄存器:

ADDR 00-3F:0e E2 00 00 d0 20 00 00 00 00 02 00 18 00 41关闭关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF 00 a0 00 00 41 00 1c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 78 10 02 B7 02 00 54 4a 20 81 00 20 ff 00 ff

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3021.BQ25703.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Attach 是我们使用的电压为2节8.4V 的电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    8.3.9.1看门狗计时器
    充电器包括看门狗计时器、可在充电器未接收到写入时终止充电
    MaxChargeVoltage ()或写入 ChargeCurrent ()命令(可通过 REG0x01[6:5]进行调节)。 在
    出现看门狗超时、除了 ChargeCurrent ()复位为零外、所有寄存器值都保持不变。 五天
    充电暂停。 写入 MaxChargeVoltage ()或写入 ChargeCurrent ()命令必须重新发送才能进行复位
    看门狗计时器并恢复充电。 写入 REG0x01[6:5]= 00禁用看门狗计时器也将恢复
    一个常见问题。