This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:是否有100%自主模式来进入和退出备用模式?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376476/bq25798-is-there-an-100-autonomous-mode-to-enter-and-leave-backup-mode

器件型号:BQ25798

工具与软件:

您好!

EN_BACKUP = 1且 VBUS 降至阈值以下时、BQ25798具有一种从充电器自动切换到备用模式的方法。

是否有办法在不需要主机干预的情况下从备用模式切换到正常充电器运行(当适配器连接到电源输入 VIN1时)? 例如、当 BQ25798在备用模式下运行并且电源已恢复时。

第二个问题:当不使用 USB 检测时、我们应该如何处理 D+/D-输入? 具有下拉电阻器或连接到 GND?

此致!

Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lien:

    是否有办法在无需主机干预的情况下从备用模式切换到正常充电器运行模式(当适配器连接到电源输入 VIN1时)?

    在重新连接适配器后、充电器需要主机干预才能退出备用模式。  

    未使用 USB 检测时、我们应如何处理 D+/D-输入? 使用下拉电阻或连接到 GND?

    D+/D-设置充电器的输入电流、如果将其悬空、则会将其设置为3.0A 和 ILIM_HIZ 中的较低者。 主机可以禁用 ILIM_HIZ 引脚、主机可以将 ILIM 设置为最大3.3A。

    此致、

    Jibin