请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25798 工具与软件:
您好!
当 EN_BACKUP = 1且 VBUS 降至阈值以下时、BQ25798具有一种从充电器自动切换到备用模式的方法。
是否有办法在不需要主机干预的情况下从备用模式切换到正常充电器运行(当适配器连接到电源输入 VIN1时)? 例如、当 BQ25798在备用模式下运行并且电源已恢复时。
第二个问题:当不使用 USB 检测时、我们应该如何处理 D+/D-输入? 具有下拉电阻器或连接到 GND?
此致!
Lien