This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5046:开关频率和振荡器频率

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5046, LM5035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376473/lm5046-switching-frequency-and-oscillator-frequency

器件型号:LM5046
主题中讨论的其他器件: LM5035

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

在 LM5046和 LM5035中、不存在 dmax。 我无法计算开关频率。
那么这些元件最高可组成2MHz 振荡器频率 、再组成2MHz 开关频率呢?
数据表中仅写入了由电阻器或电容器提供的2MHz 振荡器频率。
我想使用带有两个 LM5046或5035的全桥。

此致、

TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM5046、第17页的公式(2)显示了如何计算 dmax。

    第8页指定了 TPA、如下所示。