请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50EVM-561 主题中讨论的其他器件:EV2400、 BQ40Z50、BQSTUDIO
工具与软件:
团队成员、您好!
我有一个简短的问题。
我想将 BQ40Z50EVM-561与 EV2400一起使用。 我打算使用 bqStudio (Battery Management Studio)查看 BQ40Z50的状态。
我现在应该有 Windows 10、并且在不久的将来会有 Windows 11 PC。
就我看到的文档而言、我们似乎可以使用 Windows XP 或更高版本。 但我担心 Windows PC。
在上述情况下、我可以评估 BQ40Z50吗? 我可以同时使用 Windows 10和11 PC 吗?
非常感谢您的建议。
此致。
山崎昭久