This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:Win 10/11 PC 的 BQ40Z50评估环境

Guru**** 2588535 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ40Z50EVM-561, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375459/bq40z50evm-561-bq40z50-evaluation-environment-with-win-10-11-pc

器件型号:BQ40Z50EVM-561
主题中讨论的其他器件:EV2400BQ40Z50、BQSTUDIO

工具与软件:

团队成员、您好!

我有一个简短的问题。

我想将 BQ40Z50EVM-561与 EV2400一起使用。 我打算使用  bqStudio (Battery Management Studio)查看 BQ40Z50的状态。
我现在应该有 Windows 10、并且在不久的将来会有 Windows 11 PC。

就我看到的文档而言、我们似乎可以使用 Windows XP 或更高版本。 但我担心 Windows PC。

在上述情况下、我可以评估  BQ40Z50吗?  我可以同时使用 Windows 10和11 PC 吗?

非常感谢您的建议。

此致。
山崎昭久


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akihisa、  

    我们团队中的有些人员使用 Windows 11、并且在使用 EV2400和 bqStudio 方面没有问题。 尽管如此、我听说有些人不能使用 Windows 11、但我不确定为什么有些人能够使用 Windows 11、而其他人则不能使用 Windows 11。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny-San、

    感谢您的答复。
    我明白了。

    此致、
    山崎昭久

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您!

    此致、  

    Jonny。