This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:SR 几乎瞬间即可打开和关闭!

Guru**** 2506525 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375896/ucc24612-sr-switches-on-and-off-almost-instantaneously

器件型号:UCC24612

工具与软件:

您好!

根据评估板原理图和布局、我们为定制板设计了原理图和布局。 我们使用的 MOSFET 为 BSC061N08NS5ATMA1。 我们遇到的情况是 SR 启动、很快就会关闭。 阅读论坛后、我们注意到、除非 添加了负载(使 Id X Rdson 下降10mV)、否则我们添加了2A 负载(BSC061N08NS5ATMA1的 Rdson 为6m Ω)、但它仍然提供相同的行为。

有人能帮忙吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 BSC061N08NS5ATMA1 (6m Ω)器件替换为 BSC117N08NS5 (11.7m Ω)器件。 但电路行为仍然没有区别!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、我们会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经检查了您的布局、而且到 UCC24612的 VD 引脚和 FET 漏极的布线很长。  缓冲器 R49和 C24之间也存在较长的布线。  布线每英寸增加大约10nH 的电感。  可能会出现振铃、从而导致 UCC24612的 Vd 和 Vs 引脚出现问题。

    您可能首先需要使用示波器来研究 VD、VS、VDD、以确保:

    1. VDD 正确偏置。

    2. VD 和 VS 引脚之间没有过多的振铃。

    如果 VD 和 VS 引脚上存在过多的振铃、可以使用 R49和 C24来缓冲它。  UCC24612数据表中提供了有关如何设置缓冲器的信息。

    https://www.ti.com/lit/gpn/ucc24612

    如果缓冲功能不起作用、可能必须修改布局。  数据表和 EVM 提供了布局指南和示例、可用于改进设计中的布局。  通过以下链接可访问 EVM 用户指南、其中包含有关 EVM 布局的信息。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluubp3

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 VDD (黄色)和 VD (紫色)。 看起来这里好像有振铃。

    这是 VDD (黄色)和 VS (紫色)。 这里也会有振铃。  

    但从上面的图片看、振铃频率似乎太低了。 基于上面的图片振铃频率是大约1kHz!

    我缺少什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我又问一个问题:UCC24612运行所需的 VDS 10mV 最小压降到底意味着什么?  由于我们使用11m Ω MOSFET、  如果输出电流 ID 小于1A、这是否意味着 UC24612停止工作? 出现输出情况时空载会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 Idson*Rdson < 10mV、栅极驱动输出将变为低电平。  因此、在11mV 时、栅极驱动器可能会关断。

    在空载条件下、UCC24612应处于低功耗模式、且不会产生栅极驱动脉冲。  它将取决于 FET 体二极管进行调节。

    此致