This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:EVM 正在检测持续故障

Guru**** 2586575 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375005/bq25172-evm-is-detecting-continuously-fault

器件型号:BQ25172

工具与软件:

您好支持团队:  

我正在使用一节串联的 BQ25172EVM 和3节镍氢电池。  

我正在尝试将 EVM 配置为按如下方式为三节电池充电:  

S1:R2

S2:R12

JP6:固定

JP7:开路(无跳线短接)

JP4:固定

JP1:已关闭

JP5:关闭

JP3:关闭

JP2:IN+  

连接到充电电源(笔记本电脑的 USB 端口)后、LED 持续闪烁。  

我不知道为什么。  

请告知我缺少任何需要检查的故障或任何故障条件。  

谢谢!

此致、

Venkatesha K M.

venkatesha@adaptideations.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatesha

    我认为问题可能是 S1、S2和 JP7设置

    1.) S1 --检查 TP7的接地电阻是否应为24k 欧姆。  但怀疑它为0欧姆、S1开关设置是反向的。

    2.) S2/JP7 --检查 TP10对地电阻应为18.2k 欧姆。 S2开关设置看起来也相反。  安装 JP7  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill Johns:

    以下是观察结果

    1) S1 -- TP7与 GND 之间的电阻为1欧姆

    2) S2 -- TP10与 GND 之间的电阻为60K 欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Venkatesha

    1) S1 -- TP7与 GND 之间的电阻为1欧姆 -- Bill J --电阻低于3.0k 将在上电时设置一个故障。  

    ---重置 S1 ,将所有执行器置于打开位置,并验证 TP7电阻是否为高阻抗。  然后将执行器2设置到关闭位置并检验24k。

    2) S2 -- TP10与 GND 之间的电阻为60K 欧姆 -- Bill J --电阻超过45k 将在上电时设置故障。

    重置 S2,将所有执行器置于打开位置,并验证 TP10电阻是否为高阻抗。  然后将执行器2设置到关闭位置并检验18k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill Johns:

    1) 1)我将 S1开关复位为打开、然后关闭 S2中的执行器2

    2)我也重置 S2和关闭执行器2在 S2

    最后、它开始工作。

    但我有几个问题、您能否针对3节镍氢电池的配置提供建议? (或以上配置可以继续。)

    谢谢!

    Venkatesha K M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatesha

    上述配置正常。

    Vset - 24k = 3节镍氢电池。  但当电池电压因自放电或使用而下降时、不会进行间歇充电。  VSET - 18k 将提供再充电。

    TMR - 18k 将提供10小时的充电时间、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill Johns:

    以下是电池的配置:

    两组3S 电池、并联以实现4.5V 电压并使容量加倍。

    我想针对这个电池组构建一个充电电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatesha

    以上配置将起作用。

    根据应用的不同、可能需要也可能不需要间歇充电。