This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A-Q1:输出电压比预期高8%

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375714/mc33063a-q1-vout-is-8-higher-than-we-expect

器件型号:MC33063A-Q1
主题中讨论的其他器件:MC33063A

工具与软件:

你(们)好

我有关于 MC33063A 转换器的问题。 我们使用的 R2 = 18K 和 R1 = 11K、所需的 Vout 为3.3V;但是、当 Vin 为24V 时、我们将获得3.59V。 电容 CT 设置为220pF。 我们是否需要更改 CT 的值? 我一直使用 PSPICE for TI 模型对不同的 CT 值(300pf、600pf、1.1nf)进行实验、但我无法实现3.3V 的 Vout。




此外、VFB = 1.35V、而不是1.25V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们能够通过将传感电阻器从0.33欧姆增加到1欧姆来解决该问题。 您能否解释一下感应电阻器如何影响反馈环路?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andres:

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    首先:您是否有物理板、或者您是否只讨论 PSPICE 仿真?

    您提到的电压是平均电压还是峰值电压?
    您是否有来自实际测量的示波器屏幕截图?

    输出端连接了哪个负载?

    您是否根据该负载计算了感应电阻器 RSC 和电感器?
    简单地改变分压电阻器可能还不够。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个物理板、  
    电压是平均电压。  

    负载仅为 MCU。

    我们将转换器设计为提供60mA、但我想我们没有遵循 RSC = 0.3/Ipeak。 我希望确保我们正确选择了电感器。 可以使用以下公式:

    Lmin = TON_MAX*(Vin_Min - Vsat - Vout)/(IPEAK)

    其中 VIN_MIN = 19V
    VOUT = 3.3V
    Ipeak = 2*Iout_max = 120mA
    我不确定 VSAT 是1V 还是0.45V?


    对于 Ton_max/(Toff_min)=(Vout + Vf)/(Vin_Min-VSAT-Vout)? I 计算得出的 ton_max 为 dmax = Vout/Vin_min = 3.3V/19V = 0.173。 D = Ton*Fsw => TON_max = 0.173/(50kHz)= 3.47uS。

    等等 最小值= 3.47uS*(19V-0.45V-3.3V)/(0.120A)= 440uH ? 假设 VSAT = 0.45
    Vf = 所选输出整流器的正向压降=0.4V



    我认为问题在于电感器和 RC、因为 PSPICE 仿真显示了 L = 100µH 时导致 Vout = 4V 的问题。 但是、当我将 L 降低到10µH 时、Vout 降至3.33V。 在物理板上、我仅通过修改 RC 而得到3.39V 的电压。

    验证我们是否正确计算了 L。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如何检查开关频率? 因为我正在检查 Vsw (PIN2)并且得到的周期为438uS = 2.3kHz (CT = 220pF)。  

    即 Vout = 3.4V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andres:

    您已连接引脚1和引脚8、因此您将使用达林顿模式。
    达林顿模式下 VSAT 的"标称"值为1V。
    如图3所示(上面的曲线适用于达林顿模式)、饱和电压取决于集电极电流。
    对于120mA 峰值电流、它将大约为0.7V

    因此、对于最小电感值、我会根据500µH 计算得出。


    您的主要问题是感应电阻器的值太低。
    0.3/0.12 = 2.5
    所以、即使是1欧姆电阻器也仍然过低。
    这意味着控制器内的晶体管关断得太晚(在高得多的峰值电流下)。
    因此、传输到输出端的能量(当晶体管打开时)太大。
    此能量存储在输出电容器中。
    如果您使用的是470µF、这也比必要的要大得多。

    在进行测量时、您是否在实际电路板上连接了负载?
    这将需要很长的时间、直到这种能量被消耗掉。
    仅当输出电压降至阈值以下时、才允许控制器再次导通晶体管。
    在这种情况下、CT 的尺寸没有任何差异。

    此致
    哈利