This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:48VAC 输入

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376140/ucc28180-48vac-input

器件型号:UCC28180

工具与软件:

您好、TI 团队:

我正在搜索 PFC 以获取48V 交流输入。  

我在数据表中没有找到任何输入电压限制、但 Webench 表明输入 Vac 为85V。

您能否说明一下是否可以使用低于85VAC 的输入电压(例如48VAC)? 哪些因素限制使用低输入电压?

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladislav、

    只要 VCC 大于12.1V、控制器上的 UVLO 就会工作。  

    我将在 WEBENCH 上固定模型、这样它就可以在低至24VAC 的电压下进行仿真。

    我希望这能解答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    感谢您的回答。

    顺便说一下、输出电压呢? WEBench 的限值为 130V 至400V

    是否可以在48V 输出电压和48V 交流输入电压下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladislav、

    遗憾的是不可以 采用48V 交流输入时、峰值电压为48*sqrt (2)或67.88V。 该峰值电压会直接通过整流二极管。  

    要通过48VAC 输入调节48VDC、您可能需要考虑降压/升压解决方案。 或者、根据您的功率等级、跟随 PFC 并使用第二个功率级来调节48V 电压。

    我希望这能解答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 您的问题对我有帮助。

    我想说明的主要一点是、它可以在低于 Webench 的电压下工作。

    您是否知道任何具有第二功率级 PFC 的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladislav、

    我们有很多参考设计、其中 PFC 后跟反激式、LLC 或相移全桥。 这实际上取决于您要支持的功率级别。  

    通常、对于小于150W 的功率、反激式转换器将是最具成本效益的解决方案。

    LLC 可能是一个不错的选择

    对于500W 功率、集成式全桥可以正常工作、