This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923655DMTREVM:铜箔的厚度

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922055DMTREVM, TPS923655DMTREVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376480/tps923655dmtrevm-thickness-of-copper-foil

器件型号:TPS923655DMTREVM
主题中讨论的其他器件:TPS922055DMTREVM

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户将 评估 TPS923655DMTREVM 和 TPS922055DMTREVM 。 他们希望参考这些应用的 PCB 布局。 然后、他们需要了解这些 EVM 的铜箔的厚度。

您能告诉我   TPS923655DMTREVM 和 TPS922055DMTREVM 的铜箔的厚度 吗?

此致、

二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi:

    请参阅以下信息:

     顶层的铜厚度设计为1.4mil。

     内部1层的铜厚度设计为1.42mil。

     内部2层的铜厚度设计为1.42mil。

     底层的铜厚度设计为1.4mil。

    此致、

    Steven