你(们)好
我们遇到了一些与 TPS552882相关的问题、并发现输出电压纹波很大、在重负载下存在明显的器件噪声。
您能帮助确定我们的设计中是否有需要改进的地方吗?
谢谢。
原理图(Vin:5V 到9V、Vout:5V)

我们使用电源提供9V 电压并得到以下波形。 在重负载条件下、电压纹波会很大。
波形(轻负载)

波形(重载)

电路板布局

此致!
鲍里斯。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Bryce、
感谢您的答复。 材料器件型号为 TCSOPL1A226M8R、ESR 值为200m Ω。
以下数据表可供您参考。
e2e.ti.com/.../TCSOPL1A226M8R.pdf
谢谢。
Boris、您好!
抱歉、重负载时 Vout 波形的电压电平标签缺失、它在"重负载"条件下仍处于 PFM 运行状态、因此电压纹波较大。
补偿参数已经过检查、采用当前 COMP 参数看起来效果良好。
请在输出侧增加更多负载、当器件从 PFM 进入 CCM 时、电压纹波将大幅减小。
如果 在所有 负载条件下希望大幅降低电压纹波、可以将电阻器 R2915更改为0 Ω、以选择 FPWM。 也将没有噪声。 缺点是、与 PFM 相比、在轻负载时效率会更低。

BRS、
布莱斯
Boris、您好!
感谢波形。
根据我的理解、输出电压纹波和电感器电流波形表明这种差异并不大、器件更有可能在不同的负载下运行。
1.您能否将输出检测电阻更改为5m Ω? 输出电压纹波频率是否也会变化?
2.如何在 ISN 网络中添加一个陶瓷电容器(1uF 或0.1uF)、如下所示?

3.您是否可以尝试在 CC 负载下使用电子负载来查看是否有任何差异?
BRS、
布莱斯