工具与软件:
您好!
我将使用 UCC28056A IC 设计 PFC。 我遇到了 PFC 不调节至设定电压的问题。 例如、当我将输出电压设定为300V 时、输出将达到这个电压并且正常工作。 但是、当我在某个点开始将输出电压设定值增加到500V 时、它会停止增加电压并保持在425V。 我注意到、当我尝试将输出电压设定值增加到此电压以上时、VOSNS 电压开始从2.5V 下降到2.0V。
以下是 VOSNS、ZCD 和 FET 漏极电压的捕获:
蓝色信号为 VOSNS、稳定在2.0V 左右

我还仔细测量了 ZCD 信号、以查看是否发生过流保护 OCP1、但 导通间隔期间的 ZCD 信号不超过500mV 使 OCP1跳闸。 它仅达到~50mV。 以下是 ZCD 和漏极电压的捕捉:

之后、我还测量了 COMP 电压。 不幸的是、我不知道如何解读此信号、因此我请求您提供有关信号应是什么样子的帮助和建议。

更糟糕的是、当我增大输入交流电压时、PFC 开始脉动。 我推断、各个脉冲之间的间隔为1s、而触发 OCP2时的延迟也是1s、因此会触发 OCP2。 下面是这个脉动的捕捉。

我不明白为什么会触发 OCP2、因为导通期间的 ZCD/CS 信号仅达到60mV、这远高于750mV 阈值来触发 OCP2。
我附加了 Altium 项目、以便大家看到原理图和 PCB 布局。 我还要连接用于设计电路的 UCC28056 Excel 计算器。
我感谢你的帮助。
Samo
e2e.ti.com/.../240613-UV-Bulb-Driver-Altium-_2D00_-TI-e2e-ticket.zip
e2e.ti.com/.../260613-UCC28056X_5F00_Design-Calculator-v02-120Vac-TI-e2e-ticket.xlsm