This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:启动故障

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375386/tps2663-fault-on-startup

器件型号:TPS2663

工具与软件:

您好!

我在设计中使用 TPS26631、将 I_LIM 设置为2.52A (18/7.15k Ω)、CDV_dt 为100nF。 我发现、如果我逐渐增加电流消耗、就会有2.52A 的电流连续流过电子保险丝、而不会出现故障。 然而、当我(通过 SHDN 引脚)启用电子保险丝时(此时输出端已经有负载)、就会出现问题。 启用时、相同的电流消耗将导致电子保险丝开始调节并无限期地保持在自动重试模式。  

在检查 IMON 线范围时、如果负载不是太大、我测量到启动时的输入电流将过冲至最大值~2.4A (使我认为电子保险丝调节到2.4A)、然后稳定至~2.2A、此时就不会出现故障。 但是、如果负载增加、使得电流永远不会稳定在~2.4A 以下、则会发生故障、并且电子保险丝将无限期自动重试。

我知道在启动时会有一些浪涌电流、但我不明白的是、如果电流大于2.4A、电子保险丝会在启动时出现故障、但如果我在启动后缓慢增大负载、我可以使其达到2.5A。 电子保险丝是否具有较低的启动电流限值?  

谢谢、
Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    我会检查并在明天 EOD 之前回复您。

    此致

    Kunal Goe.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    与器件已开启时的线性区域相比、FET 处于饱和区域时、由于负载电流较高、启动时器件可能会达到热关断。  

    电子保险丝器件将显示该行为。  

    此致

    Kunal Goel