This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563203EVM:在上电/断电测试时 IC 烧坏。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563203, TPS563203EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376081/tps563203evm-ic-burnt-at-power-on-off-test

器件型号:TPS563203EVM
主题中讨论的其他器件:TPS563203

工具与软件:

你(们)好

客户公司正在进行 IC (TPS563203)验证测试。  电路板布局布线测试。

但是、在输入电源开/关测试过程中存在 IC 被烧断的现象。

条件如下。

-输入:适配器(DC 12V)

-输出:1V 3A

-更改点:C2(10uF)删除


我们猜测是开/关时输入电压较高、因此 IC 裸片。

有什么你可以引导我防止吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的咨询。 您能否与我分享客户、EE/应用和产量?

    他们是否使用 TPS563203EVM 电路板或客户电路板进行测试并发现 IC 损坏?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lucia

    感谢您的支持。  

    请参阅下面的。

    应用:机顶盒

    体积:500K/年  

    备注:  

    我在 EVM 上使用它们对其进行了测试、并检查了 IC 损坏情况。
    客户的电路板上没有 IC 损坏。
    我认为可以在输入中添加一个 TVS 二极管、那么您能为我提供这样的指导吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我建议客户检查其电源、并查看是否可能发生任何超出器件 ABS 值的意外大输入瞬时电压。  

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lucia

    绝对最大值为18V、对吧?


    如果瞬时电压超过18V、IC 是否会损坏、TVS 二极管是否有助于保护它?
    我想通过在 SET 中添加 TVS 二极管来保护它、我知道这是否有用吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是18V。 并有所帮助。

    BR

    卢西亚