This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628512:TPS628512功率耗散额定值

Guru**** 2581305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375904/tps628512-tps628512-power-dissipation-rating

器件型号:TPS628512

工具与软件:

在哪里可以找到 TPS628512的额定功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用我们的 WEBENCH 工具找出特定工作条件下的功率耗散: webench.ti.com/.../

    如果您需要器件的热阻、请参阅 数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps628512.pdf

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答我的问题。
    我问错了问题。
    我想知道的是额定最大功耗值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该部件可支持2A 的持续电流。 VOUT 可能的最大值为5.5V、因此您可以获得11W 的最大输出功率。

    我们没有 IC 中耗散的最大功率的规格。  该器件可支持 高达105°C 结温的2A 持续电流。

    此致、

    Varun