This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25629:OTG 升压功能不工作

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375147/bq25629-otg-boost-not-working

器件型号:BQ25629

工具与软件:

在我们的设计中、我们依靠 OTG 升压来驱动 PMID 和 VBUS 上的5V……

当我们将寄存器0x18 CHARGE_CONTROL_2设置为0x44以打开 EN_OTG 位时、PMID 和 VBUS 电压不会出现任何情况... 它们比 VBAT 低约0.5V。

当我们将寄存器0x18 CHARGE_CONTROL_2设置为0x84以开启 EN_BYPASS_OTG 时、PMID 或 VBUS 也不会发生任何反应... 它们保持比 VBAT 低约0.5V。

当我们将寄存器0x18 CHARGE_CONTROL_2设置为0xC4以同时打开 EN_OTG 和 EN_BYPASS_OTG 时、PMID 和 VBUS 将变为 VBAT 电压。

我们如何获得升压功能?

通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lane:

    是否 满足8.3.6.1升压 OTG 模式中列出的所有升压运行条件?

    1.设置 EN_OTG=1时 VBAT 引脚电压和 OTG 负载电流是多少?

    2.您是否使用真实的电池或电池模拟器进行测试?

    3. 设置 EN_OTG=1后的所有寄存器读数是多少? 有任何故障吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在下面的行中查看我的回答:

    >是否 满足8.3.6.1升压 OTG 模式中列出的所有升压操作条件?

    我们将进行一些测量以确保...

    1.  设置 EN_OTG=1时 VBAT 引脚电压和 OTG 负载电流是多少?

    VBAT 是充满电的电池、电压大约为4.2V。 目前没有 OTG 负载。

    2.您是否使用真实的电池或电池模拟器进行测试?

    真实电池。

    3. 设置 EN_OTG=1后的所有寄存器读数是多少? 有任何故障吗?

    您希望我们检查哪些寄存器的状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有寄存器读数都是理想值、至少对于以下寄存器是理想值。

    谢谢!

    宁。