工具与软件:
在我们的设计中、我们依靠 OTG 升压来驱动 PMID 和 VBUS 上的5V……
当我们将寄存器0x18 CHARGE_CONTROL_2设置为0x44以打开 EN_OTG 位时、PMID 和 VBUS 电压不会出现任何情况... 它们比 VBAT 低约0.5V。
当我们将寄存器0x18 CHARGE_CONTROL_2设置为0x84以开启 EN_BYPASS_OTG 时、PMID 或 VBUS 也不会发生任何反应... 它们保持比 VBAT 低约0.5V。
当我们将寄存器0x18 CHARGE_CONTROL_2设置为0xC4以同时打开 EN_OTG 和 EN_BYPASS_OTG 时、PMID 和 VBUS 将变为 VBAT 电压。
我们如何获得升压功能?
通道