This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905:充电器检测功能

Guru**** 2523310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374348/bq76905-charger-detect-functionality

器件型号:BQ76905

工具与软件:

您好、专家:

我将介绍 BQ76905的外部充电器检测和唤醒功能。

此功能是否可用于从运输(关闭)模式唤醒 ? 在此模式下、充电和放电 MOSFET 均关断、并且我们与充电器隔离接地。

还有一点是、如果我们使用电平转换器进行充电和放电栅极驱动以增加栅极驱动器强度、那么充电器检测电路也将工作?

说明将对我们有所帮助。

谢谢

此致

Vasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasu、您好!

    默认情况下、该器件不具有充电器检测功能、但可以在连接充电器时使用电路来唤醒器件。

    有一个适用于较早一代产品系列的应用手册、其中展示了一些可实现充电器唤醒的电路:

    BQ76905可能与之类似、但您必须确保 TS 引脚不会超过其绝对最大值。 您也可以使用 VC0引脚进行唤醒。 以下是有关如何使用按钮通过 VC0或 TS 唤醒的示例:

    使用本应用手册以及本应用手册中的电路、您应该能够实现充电器唤醒功能。

    关于增强栅极驱动、为什么要这样做呢? 对于大多数应用、MOSFET 关断速度应该足够快。 您也不希望速度太快、否则可能会出现较大的感应瞬变。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢更新, 我的问题基于数据表中的以下主题。  通过 连接到 IC CHG 引脚的栅极源极电阻器(高值)进行外部充电器检测。

    您可以查看此主题吗?   我们需要检测充电器何时 BDS 处于关闭状态、并在充电器连接状态时唤醒 BQ76905。

    要回答更多的栅极驱动强度 :我们已经使用了栅极电容较高 (22000pF) 的 MOSFET 2并联使用,这需要更高的驱动电流和更快的关闭故障.

    感谢应用手册,如果我们不使用按钮,并且低侧 FET 关闭,即接地开路情况下,该电路如何用于充电器检测。

    谢谢您的问候

    Vasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasu、您好!

    这是一种检测功能、用于检测 CHG 引脚上是否存在高电压。 出于一些注意事项、它可以用于检测负载/充电器、但仍然不会唤醒器件。

    如果要将器件从 SHUTDOWN 模式唤醒、则必须使用外部电路对 TS 或 VC0施加脉冲。 应用手册 I SHARED 展示了可用于在连接充电器且 PACK-因保护 FET 而与 BAT-/VSS 断开连接时施加脉冲的电路。 也可使用该电路向 BQ76905器件施加脉冲电压。 参阅  图4。 电池组端子启动电路 和  图5。 REGSRC 的电池组引导开关 .

    因此、您不用使用按钮、而是使用电路、如该应用手册中所示。

    对于 FET 驱动、我们的器件需要22nF 的电容、在我们驱动器发生故障时、关断速度仍然非常快、而且我们已经针对 CHG 和 DSG 测试了驱动器中最多有6个并联的 FET (总共12个 FET)。 对于我们的 FET 驱动器、在 DSG 引脚上使用~83 Ω 电阻器并联6个 MOSFET 的 DSG 的下降时间为~25us。 这里的每个 MOSFET 都有一个9.25nF 的栅极电容。

    此外、我们还测试了使用 BJT 和电阻器的简单关断环路来轻松提高关断速度。 当6个 FET 并联时、CHG/DSG 的关断速度都是~16us。

    如果您对此有任何疑问、请告诉我!  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis

    感谢您的解释、它真的对我们很有帮助。

    您提到您有 使用 BQ76905驱动12 FET (6并联路径)的测试结果,您能分享同样的测试结果吗?

    谢谢

    此致

    Vasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasu、您好!

    这些内容最终将载入我将要编写的应用手册。 为了让您更轻松、以下是此测试的波形捕获:

    上面的波形显示了 CHG/DSG 引脚上有~90 Ω 电阻、总共12个 FET (6个 CHG/6 DSG)时的捕获。

    类似地、以下是在相同条件下对 CHG 和 DSG 使用 BJT 本地关断电路时的关断波形:

    希望这些帮助,让我知道,如果你有任何其他问题.

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您的澄清,  

    它真的是支持我.

    我想与您进行一对一的讨论。  请告诉我如何直接联系您。

    谢谢

    此致

    Vasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasu、您好!

    很高兴为您提供帮助!

    您是否曾与当地 TI 员工中的任何人有过联系? 他们应该能够帮助安排会议、以便进行更深入的讨论!

    在讨论过程中、您特别想谈论什么?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢回复、我正在与我当地的 TI 商业联系人进行讨论。

    一对一的邮件讨论也是可以的,我有一些澄清.

    谢谢

    此致

    Vasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasu、您好!

    我将通过电子邮件联系,我也将在现场团队,应该能够提供本地支持 。

    正在关闭该主题帖。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    我同意关闭该主题。