This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61092:在轻负载条件下以公式 PWM 实现低效率-是否按设计工作?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631000, TPS61092
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376141/tps61092-low-efficiency-at-light-load-in-fored-pwm---working-as-designed

器件型号:TPS61092
主题中讨论的其他器件:TPS631000

工具与软件:

您好!

我将使用 TPS61092将锂离子电池升压至5V。 它在强制 PWM 模式下工作(SYNC 连接到 VBAT)。 在这些轻负载下、效率似乎非常低、这是否正常? 本数据表中没有相关信息、但在另一个转换器(即 TPS631000)的数据表中、我确实看到了一个图形、该图形显示了在强制 PWM 模式下、在非常低的负载下效率非常低。 该器件也是如此吗?

TPS631000:

TPS631000

但 TPS61092数据表中没有此类图、只有以下内容:

可以放心地假设在 FPWM 模式下、TPS61092在低负载时的效率也很低吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucasz:

    FPWM 模式下的效率低于 PFM 是正常现象。 你是对的。 由于 FPWM 电感器电流可能为负、因此效率未优化。