主题中讨论的其他器件: TPS61299
工具与软件:
大家好、我正在使用您的 TPS61021A 器件:
输入电压:1.5V
3V 的输出电压
最大 I CAN SOURCE 为0.23A、之后 Vout 变为0V。
我在设计前就使用您的工具对其进行了仿真、设计还行。
原理图为 Thiese:
你能帮我弄清楚这里发生了什么吗?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Travis。
我不能完全理解现在发生了什么。
我使用47欧姆的电阻器作为负载、从 Vout 获取的最大电流为40mA、无法得出昨天的140mA。
一旦我连接负载、即使我使用 CV 电源、Vbat 也会从1.5V 变为0.6V。
不管怎样、您会得到以下输出:
Io= 0mA (空载)
40mA (47欧姆负载)
布局:
L200:LQM2HPNR33MGHL
C200: GRM188Z71A106KA73D
R200: RC0402FR-07100KL
R203: RC0402FR-07280KL
C206: GRM1555C1H270JA01J
C201: GRM188R60J226MEA0D
U201: TPS61021ADSGR
尊敬的 Nasib:
就像 只要有灌入 IC 的电流、VBAT 就会从根本上下降。 由于 Vin 发生故障、Vout 会发生故障并保持在启动阶段。 在此 PSM 跳过阶段、所有 MOSFET 都关闭、电感器电流为零。 因此、在此期间 L1应被视为短路、SW 电压噪声将等于 Vin。
因此、我们可以假设您的 Vin 看起来是这样的:
如果 Vin 降至0.5V、IC 将关断。
因此、请通过将 CH1放置到 VBAT (而不是 VBAT_0)进行检查、然后查看 Vin 是否会像 SW 电压那样下降。 请检查是否有东西限制 VBAT 的输入电流。
此致、
Travis
这些是无负载和有负载时的图:
正如您提到的、VBAT 压降很多。 奇怪的是,我在 CV 模式下使用一个非常稳定的电源 RSpro RS 3005D 并且电流限制为2A ( VBAT 引脚消耗238mA ),所以没有什么限制源中的输出电流。
直流/直流稳压器可以充当强制 VBAT 进入较低电压的角色吗?
连接47 Ω 负载时:
Iout = 39mA
Iin = 238mA
有趣的是、当我将 VBAT 设置为2.1V 时、系统开始按预期工作(Vout=3V、完美)。 我在此处附加了两张图像、第一张将 Vbat 设置为2.1V、第二张将1.7V。
VBAT = 2.1V、Iout = 60mA (符合预期)
VBAT = 1.7V Iout = 52.8mA
好了、这里有 AAA 碱性 Panasonic 电池采集器
VBAT:1.27V
空载:
Yelow:VBAT 1.27V
蓝色:3V 输出电压
黄色:VBAT
蓝色:SW
23.5 Ω 负载
Yelow:VBAT 0.8V
蓝色:输出电压1.6V
黄色:VBAT
蓝色:SW
VBAT 和 GND 之间的23.5 Ω 负载+ 33uF 电介质电容器
Yelow:VBAT 0.8V
蓝色:输出电压1.6V
黄色: 开关
蓝色: VBAT
似乎即使是碱性电池也不能处理300mA 在 VBAT ?
尊敬的 Nasib:
我认为这实际上解释了一切。 这种2欧姆的内部电阻超出了我的预期(典型 AAA 电池应约为100-300m Ω)、这就说明了存在巨大的压降。 在您的条件下、PSM 的开关阶段的峰值电流约为1A、这意味着平均电流约为500mA。 这将在开关相位中导致1V 压降。
我的建议是:
检查电池是否损坏(典型 AAA 电池应约为100-300m Ω)。 2 Ω 表示电池仅支持最高350mA 的输出电流:(1.2V-0.5V)/2 Ω= 350mA
如果必须支持2欧姆电阻、可以尝试使用 TPS61299。
此致、
Travis