This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3762:需要选择器件型号

Guru**** 2814405 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376151/tps3762-part-number-need-to-selected

器件型号:TPS3762

工具与软件:

我们已选择器件型号   TPS3762DG3N2DDFRQ1位于数据表说明下方  

根据 TPS3762系列、 过压和欠压电压分别为50V 和46V  

800mV 滞后2% 816mv 高电压,784mv 用于检测低电压。

 

 

 

请向我们建议或查看我们所选的器件型号。

请尽快与我们分享反馈  

谢谢  

Symon  

硬件设计工程师

Capgemini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Symon:

    我想获得更多信息、以便我将此主题转至电子邮件。

    谢谢!
    约书亚