This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38015:原理图审阅

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374121/lmr38015-schematic-review

器件型号:LMR38015

工具与软件:

你(们)好

您能帮助审查客户关于反相降压/升压的 SCH 吗? Vin=48V Vout=-10V/0.1A。 Fsw=900k。

谢谢、

Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    让我看看这个,我"会在几天内回到你。

    谢谢!

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    本次审查是否有任何更新?  

    谢谢!

    Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    一些评论:
    1) 1)我会为使能实施电平转换。

    2) 2)可能也需要实施电源正常电平转换。

    否则,它看起来是可以的。  

    我附上了一个 应用手册 供客户参考。

    谢谢!

    Richard