This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506:器件促销

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36506, LMR38010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376041/lmr36506-device-promotion

器件型号:LMR36506
主题中讨论的其他器件: LMR38010

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户需要一个直流/直流转换器。 从60V 到24V、负载约为0.25A、他们需要一款低成本器件。 我向他们推广 LMR36506、这款器件是否更合适? 是否有更合适或更具成本效益的器件?

BR  

京国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的京国:

    您可能会使用 LMR36506接近器件的最大输入电压。 您还可以尝试升级最大电压为80V 的 LMR38010。  

    谢谢!

    Richard