This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:已写入闪存流文件和回读闪存流文件略有不同

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376122/bq35100-small-difference-in-written-flashstream-file-and-readback-flashstream-file

器件型号:BQ35100
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

您好,我手动上载 bq.fs flashSteam 文件通过文档中概述的步骤在这里第5节:

监测计通信

我用这种方法编写了图像。 然后使用 bqstudio 读回映像、而我的闪存流 bq.fs 具有几个不同的源。

会是这样吗?





请参阅随附的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Craig、

    您看到了什么不同、特别是哪些数据存储器参数不同? 您是否查看了使用数字逻辑分析仪进行编程的数据、以便了解是否正确写入了值并且没有任何器件 NACK。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我觉得很好。 我在 ACC 模式下短暂运行电量监测计、并认为它修改了闪存(更新了累积值)、因此当我执行 diff 时、会弹出差异。

    我做了第二次,没有运行后上传,并扩散了导出和上传,它回来了好.

    谢谢!

    Craig