This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710:如果内部米勒钳位可用、我们是否需要外部栅极下拉电阻器

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710, UCC21732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376370/ucc21710-do-we-need-external-gate-pull-down-resistor-if-internal-miller-clamp-is-available

器件型号:UCC21710
Thread 中讨论的其他器件: UCC21732

工具与软件:

您好!

我查看过该 EVM、它有一个10k Ω 的栅极下拉电阻器。   

如果内部米勒钳位功能可用于 ucc21710、我们是否需要外部栅极下拉电阻器?

EVM 用户指南 图2显示了 UCC21732 (没有内部米勒钳位)的原理图。  

这就是为什么你们在 EVM 上使用 R18下拉电阻器?

请确认 ucc21710是否需要10k Ω R18

开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin:

    建议的做法是规划10千欧栅极下  拉电阻(不一定)、使栅极具有弱下拉电阻。 它可针对 CLMPI 或 CLMPE 变体进行规划。

    谢谢

    SASI