This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895没有电池工作

Guru**** 2812805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376269/bq25895-bq25895-with-no-battery-operation

器件型号:BQ25895

工具与软件:

尊敬的德克萨斯团队:

在快速备注中、您能否查看随附的原理图并确认是否一切正常。

用例如下:

1.我们将通过5V 电源适配器运行。

2.电池充电器不会连接任何 USB 信号。

3.无需 OTG 操作。  

4.系统负载电流不会超过3A。

5.输入电流设置通过寄存器配置完成。

另一个问题:我们将在某些没有电池运行的情况下使用、这意味着不会连接电池、所以输出将为 PWM 形式?  

如果是、那么我们将在 VCC_SYS 轨上获得的平均电压是多少?  

在无电池模式运行的情况下需要最小和最大电压值?

在电池不工作时、是否有调节输出电压(VCC_SYS)的方法?

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1---P12_5F00_BATTERY_5F00_CHARGE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请查看我的以下评论。  

    我已经审阅了原理图并评论如下。  

    -由于您提到不需要 OTG 操作、因此请将 OTG 引脚短接至地。 OTG 引脚不应悬空。  

    除了 OTG 引脚、原理图的其余部分看起来对我很好。  

    [报价 userid="214856" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376269/bq25895-bq25895-with-no-battery-operation "]在某些情况下、我们将使用此模式、但在没有使用电池的情况下、意味着不连接电池、因而输出将采用 PWM 形式?  [报价]

    要在没有电池的情况下运行、建议通过 REG03中的 CHG_CONFIG 位或将/CE 拉至高电平来禁用充电。 SYS 引脚输出将为直流电压、如数据表第51页上的应用曲线波形所示。 在未连接电池并且充电被禁用的情况下、SYS 将被调节至高于 SYS_MIN 设置(缺省值3.5V)。  

    连接电池后、5V 输入的最小 SYS 电压仍将是 SYS_MIN 阈值。 那么、SYS 的最大电压将调节为4.2V 加上从 SYS 到 BAT 的 Q4 BATFET 上的压降。 BATFET 两端的压降将根据当时的充电电流而变化。  

    此致、

    Garrett