请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25756 工具与软件:
尊敬的专家:
我正在将 BQ25756用于 USB PD 应用。 发现在反向模式下调整输出电压时始终存在电压过冲。
以下是详细信息:
1.空载、MCU 通过 I2C 控制 BQ25756 VAC_REV
VBAT = 37V、0x15reg=0x0D、0x17reg = 0xD8、0x19reg=0x01、0xAReg=0x0640、 其他寄存器值是默认值
3.仅更改了0x0C Reverse_Mode_Input_Votage_Limit 寄存器值以输出不同的 VAC_REV
对此问题有何评论?

谢谢