This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:睡眠模式40Z50 μ m

Guru**** 2587145 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375223/bq40z50-bq-40z50

器件型号:BQ40Z50
Thread 中讨论的其他器件: BQ4050

工具与软件:

BQ40Z50进入睡眠模式的条件是什么?μ A
另外、如果进入睡眠模式、CHSG FET 和 DSG FET 是否都关闭?
如果检测到特定的电流、例如(-60mA、无通信)、并且您希望电池进入睡眠模式或关机模式、应该怎么做bqB(英语:BQB)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、μ A

    可在下面的bq4050技术参考手册的第5.3节中找到设备进入休眠模式的条件:μ A

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluua43 

    我不相信CHG和DSG FET会在睡眠期间打开、但是有一个名为[SLEEPCHG]的位会在进入睡眠时关闭CHG FET。Ω

    关于当设备处于睡眠状态时、如果看到 º C 至60的特定电流、则由于该电流大于睡眠电流、设备将退出睡眠模式。º C

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    睡眠电流可以是负值吗?比如-60mA?另外进入睡眠状态、这个只是关闭 chsg FET、资料上、没有写关闭 DSG FET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、μ A

    睡眠电流值是一个绝对值参数、如果睡眠电流设置为10mA、则10mA和 ć 10之间的任何电流都将清除当前状态以进入睡眠模式。请在输入时将此值保留为正值。ć

    对不起混乱、我看到在我的最后一篇文章我不小心说、FET在睡眠期间是关闭的。我相信CHG和DSG FET都将在睡眠期间打开、除非设置SLEEPCHG位。μ A

    此致、

    Anthony Baldino