This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:生成 GPC 工具报告上的确认

Guru**** 2390360 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO, BQ27Z561, BQ25601
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373660/bq27z561-confirmation-on-gpc-tool-report-generated

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMBQSTUDIO、、、 BQ25601

工具与软件:

我生成了一份新电芯的化学 ID 报告。
来自 GPC 工具的报告提到了" 最佳化学 ID : 1178最佳化学 ID 最大 偏差百分比:4.38 "

如果我在 BQSTUDIO->CHEMISY->CHEMISY_ID[1178]中查找、可以发现这是对 LiCoO2/碳的描述5-1

但是、我使用的是锂离子电池950mA

我可以使用此化学 ID 吗?

我附上电池数据表和 GPC 工具报告。

e2e.ti.com/.../chemistry_5F00_test_5F00_GPC_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../C3-A_2600_S-Power-Lipo-533442-3.8V-950mAh-_2800_119_2D00_1.0_29002D4EF1828765487208FF_NT1713C_2B00_NTC_2B00D1914B62076309FF_231011.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Trezen、

    您能将您提交给 GPCCHEM 工具的数据 zip 文件发送给我吗? 我想验证测试是否正确完成。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    我附上我提交给 GPCCHEM 工具的数据的 zip 文件、供您参考。

    e2e.ti.com/.../chemistry_5F00_test_5F00_GPC.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Trezen、

    我查看了数据、数据中有许多异常情况。 这些地址需要成为地址、然后将数据重新提交给 GPCCHEM。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  
    我清理了数据、并尝试尽量减少数据中的异常、然后重新生成了 GPCCHEM 工具报告。

    我将随附我上传和收到的报告文件中的数据。  

    e2e.ti.com/.../chemistry_5F00_test_5F00_GPC_5F00_clean_5F00_data.zipe2e.ti.com/.../chemistry_5F00_test_5F00_GPC_5F00_clean_5F00_data_2D00_report.zip

    e2e.ti.com/.../chemistry_5F00_test_5F00_GPC_5F00_clean_5F00_data.zip

    e2e.ti.com/.../chemistry_5F00_test_5F00_GPC_5F00_clean_5F00_data_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Trezen、

    我注意到放电结束时的电压一直下降到0V。 这不应该发生吗? 是否触发了二级保护?

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    这是一个器件、上面有充电器[bq25601]和电量监测计[bq27z561]。 我已经连接了电量监测计的 I2C 以与 BQSTUDIO 通信。

    充电器中具有3.0V 的低电压配置。 在这之后、为了避免电池损坏、充电器会 切断并切换到外部电源、在本例中、外部电源未连接。 我们可以看到放电电流为零、还有电压为零。

    除了这一点、没有其他次级保护。

    谢谢

    Trezen Parmar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trezen:

    是否有方法可以 将充电器配置为仅为了进行此测试而在达到3.0V 时不会切断电压。 或者可能将配置的电压降低至2.9V?

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick。

    为什么配置充电器以在2.9V 时切断? 我们可以看到、记录的电池电压一直下降到2751mV、之后电池无法为电量监测计 IC 供电、从而切断与 BQstudio 的 I2C 通信。

    我认为我的系统设置程序无法监控低于此点的日志。

    谢谢!

    Trezen Parmar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Trezen、

    我希望将充电器配置为在2.9V 时切断、因为对于这个测试。 由于这是电池的终止电压、放电应在3V 时停止。 这样、当放电在3V 时停止时、连接充电器不会切断电压。 为了成功完成此测试、我们不能让日志文件在放电后显示0V。

    此致、

    Nick Richards