This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386596:感测输入滤波电容

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376143/tps386596-sense-input-filter-capacitance

器件型号:TPS386596

工具与软件:

根据目标器件的数据表、良好的实践要求 SENSE 输入端电容为1nF 至10nF。 您是否会说明该指导是简单的‘良好做法'、还是该指导的上限范围很重要。 我们的感应输入端有470nF 的电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    我们建议使用一种简单的好做法、目标是减少由 瞬变等问题导致的错误复位。 请注意、SENSE 引脚上放置的电容越大、由于更大电容的滤波增加、识别故障的速度就越慢。  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、很高兴提供帮助。  

    此致、  

    Oscar Ambriz