This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC7705M:TLC7705QPWREP 与 TLC7705QPWR

Guru**** 2510875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376333/tlc7705m-tlc7705qpwrep-vs-tlc7705qpwr

器件型号:TLC7705M
主题中讨论的其他器件:TPS3760

工具与软件:

德州仪器(TI) CC 01295 POC 变更管理团队发布了 P/N TLC7705QPWREP Microcircuit 的寿命型购买日期。 订购新器件的最后日期为31AUG2024。 POC 推荐的替代器件 P/N TLC7705QPW 和 TPS3760A012DYYR。 我看到的主要区别是从 TLC7705QPWREP 到 TLC7705QPWR 的最大电源电流 从16mA 降至16uA。 这些电路图看起来是相同的。  在两个数据表中、"电源电流与电源电压间的关系"图形形状相同。 为什么在其他所有条件似乎保持不变的情况下最大电源电流会大幅下降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     TLC7705QPWREP 数据表开头的16mA 是一个拼写错误。 16uA 最大值的正确规格在数据表的电气特性表中列出。 这两款器件之间的主要区别在于 TLC7705QPWREP 为 EP 增强型产品。 由于这两款器件都是旧器件、因此建议改用 TPS3760等较新的器件。

     

    谢谢!

    Walter