This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD97395Q4M:是否有推荐用于此器件的多相控制器?

Guru**** 2534840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365238/csd97395q4m-any-recommended-multiphase-controller-for-this-device

器件型号:CSD97395Q4M
Thread 中讨论的其他器件:CSDTPS40425

您好!

我计划使用一对 CSD97395功率级来驱动热电冷却器(TEC/珀耳帖器件)。 基本上、CSDs 将分别驱动 TEC 的一侧、这意味着 TEC 将受到差分驱动。

基本 CSD Vout 的范围为0V 至12V。 TEC 空档状态将是两个 CSD 驱动6V。 最大散热为12V/0V、最大散热为0V/12V。

为了实现这一点、其中一个 CSD 需要吸收另一个 CSD 提供的电流。

问题1:CSD97395是否能够提供25A 最大连续电流和灌电流?

问题2:您是否可以推荐适用于该器件的多相控制器(如数据表图3所示)? 一个同时具有电压和电流检测功能?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Claude、  

    我们的团队会就此问题与您联系。  

    此致、  

    Dhanya Prem  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    有相关新闻吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Abhishek 是 OOO 和 Mahmoud 将帮助你在这里。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大占空比为85%。 最大电压为12V*0.85=10.5V。  

    是调节还是开环?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud:

    好、最大10.5V

    那么电流呢? CSD 是否能够灌入尽可能多的电流? 因为在 TEC 控制器中、从一侧拉取的所有电流都必须由另一侧灌入。 请告诉我。

    克劳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    全桥是否驱动电感器?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 很可能 TEC 两侧各有一个电感器接地、从而使 TEC 的电感接近直流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信是的、电流能力是灌电流和拉电流。 您可以使用 TPS40425控制器。 它有2个 PWM 180相移。  

    我们还没有使用 TI 功率级和控制器的类似应用的历史。 PS 和控制器通常用于直流/直流降压转换器。

    此致、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    实际上、我想在 TEC 每一侧采用直流/直流降压。 我之所以调查 CSD、是因为我找不到具有匹配拉电流/灌电流能力的现成直流/直流转换器。  我所研究的直流/直流的拉电流都远超过灌电流。

    CSD 与控制器将使我能够为 TEC 实现电压和电流限制。 有用!

    感谢您的帮助。