This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:适用于 ZU19的 PMIC

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521905, TPS650861
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375827/tps650864-pmic-for-zu19

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件:TPS6521905TPS650861

工具与软件:

您好!

我正在研究一个新的设计、其中需要为 Zynq UltraScale+ SoC 供电、并且我正在评估几个选项。   我们使用的是 XCZU19EG-L1FFVC1760I。  我发现此参考设计看上去符合我们的需求。   适用于 XilinxRegisteredZynqRegisteredUltraScale+ MPSoC 应用的电源参考设计(修订版 A)

 

几个问题:

PMIC 是否支持通过 I2C 接口进行远程电压和电流检测?

看起来所有输出电压在 PMBus 上进行了编程、但默认输出是什么?  当我们首次为其加电时、所有输出都会被禁用、从而允许使用正确的电压进行编程。  在出厂时对 OTP 寄存器进行预编程的过程是什么。  在我们投入生产时、这可能会是一个好现象。

器件的寿命周期和停产年份是多少?  

评估板上的交货周期是多久?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    有一款更新的器件、可能是更好的选择- TPS6521905。 有关更多信息、请参阅以下主题以及此解决方案的幻灯片。 TPS6521905可由第三方或在最终用户生产环境中进行编程、以便为特定用例选择设置。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1369938/tps65023-part-recommendation/5233519

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    与 TPS65086x 系列 PMIC 相比、TPS6521905是一个非常好的选择、并且(我认为)使用自定义设置进行编程更容易。 不过、我在下面也回答了您的问题。

    对于 TPS65086x:

    • PMIC 不支持电流检测、仅具有单端检测功能。 建议将反馈走线连接到局部电容器的正极端子。 如果您决定使用更长的负载点布线、我建议添加一些额外的局部电容、以减轻任何增加的瞬态过冲/下冲。 我听说输出端的铁氧体磁珠也有帮助、但我不熟悉这些元件。  您可能需要 将反馈布线连接到靠近 PMIC 的位置并使用电阻分压器来稍微提高输出电压、而不是使用非常长的反馈布线。
       
    • PMIC 的默认输出将取决于 PMIC 版本。 本文档中有一些很好的汇总表:  使用 TPS65086x PMIC 为 Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC 供电。  您可以在上找到其他文档 TPS650864产品页。 
       
    • 如果您需要自定义编程、并希望 PMIC 具有空白存储器、以便可以在不启用任何电压的情况下唤醒 IC、则需要使用 TPS650861用户可编程版本。
       
    • 我们已经提供了一些预编程的器件版本。 您所需的版本将取决于处理器版本-上述应用手册 I 链接中也会介绍该版本。
       
    • 我还没有听说过要停产这些部件的计划。 我仍然看到许多人使用和询问此 IC。
       
    • TPS650860评估板现在应该有库存、以便从下订单到交货的时间仅取决于与产品分拨中心的目的地距离。

    此致、

    James