This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS715:引线框粗调问题?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372696/tps715-rough-leadframe-issue

器件型号:TPS715

工具与软件:

尊敬的专家:

您能帮助说明  TPS71525DCKR 和 LMV331IDCKR 是否属于粗引线框问题吗?  

TPS71525DCKR、、

LMV331IDCKR

Ffactory 验证发现有针脚被黑化、怀疑异常情况被氧化(见下文)  

担心这会影响生产。 此问题的原因是什么、您能否帮助我们验证问题、谢谢~

此致、
Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Felix、  

    我已经把我们的包装团队搞砸了,并将在一周结束时回复给您。  

    此致!

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Felix、  

    来自封装:

    "我不知道你所观察到的黑度是否是一个问题。 原因很可能是光偏转。 如果您转动设备、它可能会发光?"

    此致!

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juliette:

    终端客户只想知道  TPS71525DCKR 和 LMV331IDCKR 是否使用了 粗化引线框、您能建议吗?  

    THX

    此致、
    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将澄清封装方面的问题。  

    最棒的、朱丽叶  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juliette:

    包装团队对 粗糙的引线框有任何反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,他们没有答案。 我再次发消息,看看是否有另一个接触点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现该器件使用的是粗引线框。