This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3762:电路验证

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377208/tps3762-circuit-verification

器件型号:TPS3762

工具与软件:

你好、j-Garcia、  

客户:Capgemini

终端设备–MWLU (多域无线 LAN 单元)。

开始投产- 2026。

项目寿命数量- 7K/Anum。

需要样片数量-不需要。

FYR 附有原理图。

请建议或验证电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nelavala:

    我在这里有多个问题:

    1. 您请求的 IC 已过期  TPS3762DG3N2DDFRQ1 . 减少  器件是一款固定阈值器件、这意味着它具有内部电阻分压器、在原理图中还包含一个外部电阻分压器。 不需要该外部电阻分压器、它会对器件阈值和性能产生负面影响。
      1. RESET 引脚能够处理的最大电流是5mA。 因此、我建议将复位时的上拉电阻增加到>12K 欧姆。 这将防止电压高达60V (瞬态)时复位电流超过5mA。  
    2. BIST 引脚为开漏引脚、这意味着它也需要上拉至不大于5.5V 的电压
    3. 您还需要某种数字输入到 BIST_EN/LATCH_CLR。 这样您就可以使该引脚产生脉冲并清除锁存的故障、同时还提供根据您的选择运行内置自检的额外附加优势(主要用于电路板/器件功能测试)。
    4. 红色框中说明 CTR 和 CTS 已接地。 这些引脚不能接地、可以保持悬空或在它们与接地之间使用电容器来调整复位延迟和检测延迟(毛刺抑制)时序。  

    谢谢!
    约书亚