This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H5005-SEP:SPICE 仿真显示了较大的输出电流振荡

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP23193, TPS7H5001-SP, TPS7H5005-SEP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374063/tps7h5005-sep-spice-simulations-show-large-output-current-oscillations

器件型号:TPS7H5005-SEP
主题中讨论的其他器件:PMP23193TPS7H5001-SP

工具与软件:

我想在推挽应用中使用 TPS7H5005 / 5001、与数据表中的参考设计类似。 每当我尝试仿真系统时、 一旦同步整流开始生效、输出电压以及流经输出电感器的电流都会出现很大的振荡。 这些振荡似乎也胜过了 CS_ILIM 引脚的电流限制效应、我经常看到它超过5V。 这是瞬态 SPICE 模型的限制吗、或者我遗漏了什么吗?

为了尝试将 Spice 模型与现实进行比较,我复制了降压解决方案参考设计中的原理图: https://www.ti.com/tool/PMP23193。 我看到输出振荡大约为2.2V、而不是 PMP23193测试报告中所述的+/- 50mV。 所以我真的很想知道在模拟中是否还有其他步骤要做、以便更准确地表示现实?

感谢您提供任何信息。

-Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    我们在原理图中添加的预设通常是正确运行模型所必需的。
    时间步长等因素可能会发生显著变化。

    在运行我们提供的原理图时、您是否发现了这些问题?
    https://www.ti.com/product/TPS7H5001-SP

    (它们是相同的模型、请尽管尝试原理图)

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    我目前使用的是 LTSpice、而不是 PSpice、并且无法完整运行原理图。 我将各个模型导入到 LTspice 中、然后运行仿真。 这些模型是否可在 LTSpice 中运行,或者程序更改是否存在问题?

    感谢您提供的信息。

    -Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Steven、

    不久之前有一个更新,修复了一些特定于 LTSPICE 如何解释模型的问题。
    您能否尝试改用 LTSPICE 中的 TPS7H5001-SP PSPICE 模型作为原理图?
    TPS7H5005-SEP 模型更新可能没有发生。

    LTSPICE 可能也存在一些我们不知道的设置问题。
    由于内部信号的精度是必需的、因此步长等因素可能非常重要。

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    我下载了 TPS7H5001-SP Spice 模型、现在我的模型中出现了收敛。 谢谢您的回答。

    一个半相关的问题是、查看数据表的典型应用原理图(图9-1)时、我注意到变压器次级侧的绕组与推挽式应用中的绕组相反。 顺便说一下、观察 LP2和 LS2时、让 FET 分别由 OUTA 和 SRA 驱动、LS2上的点会指向 FET、从而在 LP2关闭时使其通电。 这是否有意反转、或者是拼写错误?

    再次感谢您提供有关正确下载的帮助。

    -Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Steven、

    很好听到。

    我想您在数据表中发现了一个拼写错误。

    谢谢!
    Daniel