This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610-Q1:发生过压时 LMR43620的工作情况是怎样的?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376585/lmr43610-q1-what-is-the-operation-of-the-lmr43620-in-the-event-of-an-overvoltage

器件型号:LMR43610-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LMR43620

工具与软件:

各位专家、您好!

发生过压时、LMR43620的工作情况是怎样的?

此致、

Kentaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果器件发生 OV 事件且超过 PG 过压阈值的时间长于抗尖峰脉冲滤波器(数据表的规格部分中都有规定)、则 PG 引脚将被置为低电平、直到输出恢复到调节状态。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ridge、

    感谢您的答复。

    当发生过压事件时、PG 端子被设置为低电平。我认为没有得到允许就不会关闭输出、但是会关闭输出吗?

    此致、

    Kentaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kentaro:

    在过压事件期间、降压转换器不会禁用输出。  

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ridge、

    感谢您的答复。

    BR、

    Kentaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kentaro、

    谢谢你。 我将关闭该主题帖。 如果您有更多问题、可以通过回复或创建新主题来重新打开该主题。

    此致、

    Ridge