This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165:输出过压

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376684/lm5165-output-overvoltage

器件型号:LM5165

工具与软件:

您好!

请您能否确认 LM5165在输出过压故障期间的行为、即当 Vout 引脚上施加外部过压时。

我的理解是、LM5165 可防止负电感器电流、因此当 IC 检测到 Vout 大于设定点时、它将停止开关。  一旦 Vout 引脚上的电压低于设定点/输入引脚电压、IC 将恢复开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KRB

    是的、您的理解是正确的。   当 VOUT 大于稳压目标时、器件将停止开关。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    无论输入电压 Vin 是多少、这是否会发生?

    在我的应用中、目标输出电压为3.3V、输入电压介于3.3V 至7V 之间。 如果检测到 Vout 大于目标 Vout、器件将停止开关。

    请确认。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KrnB

    请记住、如果 VOUT 转换、高侧 MOSFET 体二极管将导通。

    如果 VOUT 高于稳压目标、器件将停止开关。  

    - EL