This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:降压转换器 LM5164的欠压切断和输出电压。

Guru**** 2528440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376715/lm5164-q1-undervoltage-cut-off-and-the-output-voltage-of-buck-converter-lm5164

器件型号:LM5164-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5164

工具与软件:

您好、先生或女士
希望你们做得好

存在一个与 降压转换器 LM5164的欠压切断和输出电压相关的问题。

主应用程序: 在此特定查询中、我们有2个板、一个是 FCT 板、另一个是物联网器件。 这里我们使用 FCT 板为物联网器件供电、其中包含两个降压转换器电路、一个电路用于提供 欠压 另一个用于提供 过压保护 . FCT 板包含两个降压转换器以测试 欠压切断功能 功能、它在物联网器件上实现。

图1:由 FCT 板上的2个降压转换器组成

图2:由物联网器件中的降压转换器组成

我们必须进行测试:现在、我们有100个 IOT 器件、我们必须在这些器件上测试功能测试。 在功能测试中、我们测试降压转换器的 UVLO 功能、物联网器件根据该功能导通或关断。

输入:
设备->的设备进行编程
----在二极管 D5之前、截止电压设置为43V (图2中)、
——降压转换器 VIN 引脚 D5之后的实际切断电压为42.57V (图2 )。
——根据计算结果,这个 UVLO 的接通电压为45.61V( 在图2中)。
——在二极管 D5之前它是46V  (在图2中)。

注意: 该 D5肖特基二极管压降为0.3至0.4V (在图2中)

FCT 器件->
一个降压转换器输出被设置为+41V 以测试欠压切断功能,通过提供这个电源,物联网设备被关闭。
另外一个降压转换器的输出电压设置为+46.36V,通过提供这个电源,物联网设备被打开。

我们所面临的问题:  
在这100个器件中、有10个器件没有得到 打开  在测试过程中、由于在导通过程中、我们提供的电压为46.36V、 此电压大于46V、因此、物联网器件应得以开启。

由我们采取的步骤->
——
所有元件均已正确焊接、且不存在焊接误差
——降压转换器电路中所有组件的值也是相同的。
在调试过程中也会在 PCB 上进行回流。

但这些器件仍然无法打开。

请仔细研究这个问题。
期待您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parth  

    使能上升阈值为1.45/1.5/1.55V   

    如果阈值为1.5V、器件将在45.61V (小于46.36V)下启用。  

    如果阈值为1.55V、器件将在大于 46.36V 的47.138V 电压下启用。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ericlee
    感谢您的答复

    这意味着使能上升电压因器件而异。 因为100个器件只有10个器件没有开启。 如果它必须为1.55、则这90个器件也不得开启。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parth  

    是的、您的理解是正确的。  

    - EL