This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618:BQStudio 中的 VRECHG 编号不一致

Guru**** 2525770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377086/bq25618-vrechg-number-inconsistently-in-bqstudio

器件型号:BQ25618
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我们的客户建议 BQStudio v1.3.125中的 VRECHG 编号不一致、如下面的所示。 即使该数字在 VRECHG=0时定义为120mV、在 VRECHG=1时为210mV、BQStudio 也可以在 VRECHG=0时显示100mV、在 VRECHG=1时显示为200mV。

你能帮助他哪个号码是正确的?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中的数字正确。 我们将在下一版本中更新 BQZ。

    此致、

    Mike Emanuel