This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713:两条命令之间需要等待一段时间

Guru**** 2500875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377218/bq25713-bq25713-need-a-wait-time-between-two-commands

器件型号:BQ25713

工具与软件:

您好!

在我正在开发的应用程序中、我注意到如果我发送两条命令彼此过于接近、则不会执行第一条命令。

例如:我请求一个设置电荷然后 ADC 转换,设置电荷没有完成。 但如果我在这两者之间等待一段特定的时间(100ms 的运行时间)、那么设置充电就会完成。

有可能吗? 如果是、是否可能有最差情况等待?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    我们没有等待周期的规格。 如果不满足、我建议您尝试缩短100ms。  

    此致、

    老虎